RX78K0R メモリ容量見積もり ページ
 
For  RX78K0R Ver.4.00
2006/2/28
 
このページの利用には JavaScript 対応ブラウザが必要です。
なおシステムのリソースが少ない場合、正常に動作しないことがあります。
 
 RX78K0R の使用する ROM/RAM サイズを見積もるページです。
 以下の必要項目を入力/チェックしてください。

  数値は 10 進数で入力してください。
 
 
■ 使用するタスク優先度の数は? : ☆ 指定可能範囲:1 ~ 32
 
■ 生成するタスクの数は? : ☆ 指定可能範囲:1 ~ 127
 
■ タスク・スタック・サイズの合計は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 32767
 全てのタスク関数上で使用するスタック・サイズの合計を指定します。
 ユーザ使用のスタック・サイズのみ指定します。RTOSが加算するスタック・サイズは含めないでください。
 
■ 生成するセマフォの数は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ 生成するイベント・フラグの数は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ 生成するメールボックスの数は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ 生成したメールボックスの中で
  メッセージ優先度待ちのものの数は?
: ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ 生成する固定長メモリプールの数は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ 固定長メモリプールの合計サイズは? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 32767
  (仕様上の範囲とは異なります)
 "生成する固定長メモリプール全てを合計したサイズ"を指定してください。
 固定長メモリプール一つのサイズは"メモリ・ブロック数 × align2(メモリ・ブロック・サイズ)"で計算します。
 固定長メモリプールを生成しない場合、この指定値は無視します。
 
■ 生成する周期ハンドラの数は? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 127
 
■ システム・スタック・サイズは? : ☆ 指定可能範囲:0 ~ 32767
  (仕様上の範囲とは異なります)
 割り込みハンドラ、周期ハンドラ、初期化ハンドラ、アイドル・ハンドラ
 で使用するスタック・サイズの合計を指定してください。
 
■ 使用するサービス・コールは? :
 使用するサービスコールをチェックしてください。
 
 ◆ タスク機能は? :
  (i)act_tsk (i)can_act (i)sta_tsk ext_tsk ter_tsk
  (i)chg_pri (i)ref_tsk  
 
 ◆ タスク付属同期機能は? :
  slp_tsk tslp_tsk (i)wup_tsk (i)can_wup (i)rel_wai
  (i)sus_tsk (i)rsm_tsk (i)frsm_tsk dly_tsk  
 
 ◆ セマフォ機能は? :
(i)sig_sem wai_sem (i)pol_sem twai_sem (i)ref_sem
 
 ◆ イベントフラグ機能は? :
(i)set_flg (i)clr_flg wai_flg (i)pol_flg twai_flg
  (i)ref_flg        
 
 ◆ メールボックス機能は? :
(i)snd_mbx rcv_mbx (i)prcv_mbx trcv_mbx (i)ref_mbx
 
 ◆ 固定長メモリ・プール機能は? :
get_mpf (i)pget_mpf tget_mpf (i)rel_mpf (i)ref_mpf
 
 ◆ 周期ハンドラ機能は? :
(i)sta_cyc (i)stp_cyc (i)ref_cyc
 
 ◆ システム状態管理機能は? :
(i)rot_rdq (i)get_tid (i)loc_cpu (i)unl_cpu sns_loc
  dis_dsp ena_dsp sns_dsp sns_ctx sns_dpn
 
 ◆ システム構成管理機能は? :
ref_ver
 
入力が終わりましたら、下の "見積もり" ボタンをクリックしてください。