MCU Tools用 USBドライバ(64-bit Windows OS)
ルネサス統合開発環境「CubeSuite+」は、2014年10月1日リリースのV3.00.00より、製品名を「CS+」に変更いたしました。
V2.76.01 → V2.77.00 への変更点 (2019/1/21)
IE850Aに対応しました。
V2.76.00 → V2.76.01 への変更点 (2015/10/20)
CS+V3.02.00に対応しました。
V2.61.02 → V2.76.00 への変更点 (2014/10/1)
CS+V3.00.00対応を行いました。
V2.61.01 → V2.61.02 への変更点 (2012/11/19)
以下の問題 (ツールニュース資料番号121119/tn1) を改修しました。
以下の動作環境のホストPCおよびUSBドライバを使用する場合に、
IECUBE2、IECUBE、MINICUBE2およびMINICUBEがホストPCでハードウェアとして正しく認識されません。
OS: 64ビット版 Windows 7 または 64ビット版Windows Vista
USBドライバ : USB Driver x64 for Renesas MCU Tools V2.61.00 または V2.61.01
V2.50.02 → V2.61.01 への変更点
ドライバのセットアップ時に不当な警告がでないようにしました。