MCU Tools用 USBドライバ(32-bit Windows OS)
V1.00.00 (2014/10/1)
以下のUSBドライバを1本化しました。
CS+V3.00.00対応を行いました。
・MINICUBE2用USBドライバ(32bit版)
・78K0用IECUBE USB ドライバ (32bit版)
・RL78,78K0R用IECUBE USB ドライバ (32bit版)
・V850用IECUBE USB ドライバ (32bit版)
・V850用IECUBE2 USB ドライバ (32bit版)
・V850用MINICUBE USB ドライバ (32bit版)