アップデート・マネージャ

ルネサス統合開発環境「CubeSuite+」は、2014年10⽉1⽇リリースのV3.00.00より、製品名を「CS+」に変更いたしました。

V2.03.01 → V2.03.02への変更点 (2023/4/20)

1. 以下の問題を改修しました。
    [改修内容]
    アップデートのインストール実行中に、アップデート完了ページが表示されることなくCS+アップデート・マネージャが異常終了する事象を改修いたしました。
    関連するツールニュースは以下になります。
      https://www.renesas.com/document/tnn/notes-cs-update-manager
          

V2.03.00 → V2.03.01への変更点 (2020/1/20)

1. 内部的な処理の改善
    

V2.02.00 → V2.03.00への変更点 (2019/1/21)

1. サーバとの通信をより安全に行う暗号方式に対応しました。
2. アップデート・マネージャのウインドウを最大化または最小化した状態のサイズが保存される問題を改善しました。
    

V2.01.01 → V2.02.00への変更点 (2014/10/01)

1. CS+ に対応しました。
    

V2.01.00 → V2.01.01への変更点 (2013/08/01)

1. 以下の問題を改修しました。
    - プロキシ認証が求められるネットワーク環境で使用する際、プロキシ認証時に強制終了あるいはフリーズする場合がある。
    

V2.00.01 → V2.01.00への変更点 (2013/04/16)

1. Windows 8に対応しました。
2. Microsoft .NET Framework 4 に対応しました。
    

V2.00.00 → V2.00.01への変更点 (2012/11/01)

1. プロキシ認証が求められるネットワーク環境で使用できるようになりました。
2. レジューム機能をサポートしました。
    

V1.21.00 → V2.00.00への変更点 (2012/05/21)

1. ライセンスキーを登録しなくても、アップデート機能を使用できるようにしました。
2. 利用可能なアップデートモジュールを一括で選択できる機能を追加しました。