CubeSuite アップデート情報
78K0R/Fx3 コード生成
V2.00からV2.01への変更点
UARTFに関する出力コードの不具合修正
送信または送受信モードで転送モードを「バッファ・モード」に設定したとき、UARTF_SendDatan()内およびMD_INTLTn()内で送信バイトUFnBUCTLレジスタに設定するコードを修正しました。
送信または送受信モードで転送モードを「バッファ・モード」に設定したとき、MD_INTLTn()内で送信データを格納しているバッファの初期化コードを修正しました。
9バイト以上のデータを送信時に正しいデータが送信できていない不具合を解消しました。
V1.11からV2.00への変更点
GUIに関する変更
GUIを見直し改善しました。
DMAコントローラに関する変更
DMAコントローラの下記APIで、RAM終了アドレスに誤りがあったので修正しました。
簡易IICに関する変更
簡易IICを受信モードで使用する場合、割り込みのタイミングにより受信ができなくなる問題を修正しました。
V1.00からV1.11への変更点
GUIに関する変更
・GUIを改善しました。
・簡易IICmnを使用する場合、ポート設定の”N-ch”チェック・ボックスを自動でチェックするようにしました。
生成コードに関する変更
・システム-オンチップ・デバッグ設定で、「端子選択」を一度“2線モード”に設定後に“1線モード”へ変更した場合、ビルド時にエラーになる不具合を修正しました。