CubeSuite アップデート情報
V850E/Sx3-H コード生成
V1.00からV2.00への変更点
GUIに関する変更
GUIを見直し改善しました。
16ビット・タイマTMP,TMQに関する変更
TMPとTMQのインターバル・タイマ機能を修正しました(正しい数値を入力時でも、出力ソースコードの設定値が不正になる問題)。
リンクディレクティブ・ファイルに関する変更
外部バスにDATAセクションを配置するディレクティブを出力していました。修正後は、外部バスの使用/未使用にかかわらず、内蔵メモリにDATAセクションを配置するディレクティブを出力します。
「アプリケーション(RX850 Pro,CA850)」プロジェクトに関する変更
「アプリケーション(RX850V4,CA850)」プロジェクト時に出力するスタートアップ(CG_start.s)内に、tp,gp,epシンボルのextern宣言を追加しました。
16ビット・タイマTMP6に関する変更
μPD70F3933にはPFCE0レジスタが存在しないが、TMP6でタイマ出力端子を使用する機能を設定をした場合、TMP6_Init()関数内にPFCE0レジスタを使用するコードを出力してしまう問題を修正しました。