CubeSuiteアップデート情報
78K0R/Kx3用シミュレータ
V2.60 からV2.62 の変更点
CubeSuite V1.40に対応
CubeSuite V1.40上でのシミュレーションに対応しました。機能的な変更はありません。
V2.43 からV2.60 の変更点
FSW(フラッシュ・シールド・ウインドウ)機能
FSW(フラッシュ・シールド・ウインドウ)機能のシミュレーションをサポートしました。
シミュレータGUIウインドウで「Alt+F4キー」押下時の仕様変更
Altキー+F4キーを同時に押しても,シミュレータGUIウインドウが閉じないように変更しました。V2.42 からV2.43 の変更点
制限事項の解除
以下の制限事項を解除しました。
- No.1 デバッグ・ツール切断に関する制限事項
-
【内 容】
Windowsに制限ユーザ(Administratorでは無いユーザ)でログインした状態で,78K0R/Kx3シミュレータを使用する場合,デバッグ・ツール切断時に以下のエラー・メッセージが出る場合があります。
「デバッガの終了に失敗しました」(エラー番号:E0210001)
一度このエラーが発生すると,何度デバッグ・ツールを切断しようとしても同じエラー・メッセージが出るため,CubeSuiteを終了できなくなります。