CubeSuiteアップデート情報
スタック見積もりツール
V5.10 からV5.11への変更点
CA78K0R Ver.1.10 に対応
CA78K0R Ver.1.10 に対応しました。
V5.00 からV5.10への変更点
マルチコア対応
CXコンパイラのマルチコア機能に対応しました。
標準ライブラリ関数のスタック・サイズ変更
標準ライブラリ関数のスタック・サイズ指定ファイルを変更しました。標準ライブラリ関数のスタック・サイズを変更することで,CX Ver.1.10 に対応しました。
V4.01からV5.00への変更点
コンパイラへの対応
次のコンパイラに対応しました。
・CX
・CA78K0 V1.10
V4.00 からV4.01 の変更点
制限事項の解除
以下の制限事項を解除しました。
- No.1 アセンブリ・ファイルの出力フォルダの制限
-
【内容】
下記の1.~2. の条件を全て満たす場合に,個別コンパイル・オプションを設定していないファイルに対して,スタック見積もりツールを正しく起動することができません。 【条件】
1, プロジェクトの種類として"CA850用プロジェクト",あるいは"CA850用ライブラリ・プロジェクト"を選択している
2, コンパイル・オプションの"アセンブリ・ファイルの出力フォルダ"をデフォルトの %BuildModeName% から変更している。