CubeSuite アップデート情報
78K0/Ix2用デバイス依存情報ファイル
V1.02 からV1.03 の変更点
下記デバイスの端子配置ツール情報を追加しました。
・78K0/Ix2
V1.01 からV1.02 の変更点
下記SFRを追加しました。
| SFR | Address
| Reset
| R/W
| Note
|
|---|---|---|---|---|
| TX0CR0L | FF84H |
00H |
R/W |
TX0CR0の下位8ビットを操作できます。 |
| TX0CR1L | FF86H |
00H |
R/W |
TX0CR1の下位8ビットを操作できます。 |
| TX0CR2L | FF8AH |
00H |
R/W |
TX0CR2の下位8ビットを操作できます。 |
| TX0CR3L | FF90H |
00H |
R/W |
TX0CR3の下位8ビットを操作できます。 |
| TX1CR0L | FF9CH |
00H |
R/W |
TX1CR0の下位8ビットを操作できます。 |
| TX1CR1L | FFB0H |
00H |
R/W |
TX1CR1の下位8ビットを操作できます。 |
| TX1CR2L | FFB2H |
00H |
R/W |
TX1CR2の下位8ビットを操作できます。 |
| TX1CR3L | FFB4H |
00H |
R/W |
TX1CR3の下位8ビットを操作できます。 |
V1.00 からV1.01 の変更点
新製品の追加
78K0/IB2(32ピン)の品種を新規追加しました。
[新規品種]
uPD78F0745(32ピン),uPD78F0746(32ピン),uPD78F0755(32ピン),
uPD78F0756(32ピン)
レジスタアクセス属性の変更
・ADSレジスタのアクセス属性を変更しました。
ADOAS ビット(ADSレジスタのbit6)の属性をReadに変更(変更前属性:Read/Write)
[該当品種]
uPD78F0740(16ピン),uPD78F0741(16ピン),uPD78F0742(16ピン),
uPD78F0743(20ピン),uPD78F0744(20ピン),uPD78F0745(30ピン),
uPD78F0746(30ピン)
・TMC00レジスタのアクセス属性を変更しました。
TOC001ビット(TMC00 レジスタのbit1)の属性をReadに変更(変更前属性:Read/Write)
[該当品種]
uPD78F0740(16ピン),uPD78F0741(16ピン),uPD78F0742(16ピン),
uPD78F0750(16ピン),uPD78F0751(16ピン),uPD78F0752(16ピン),
uPD78F0743(20ピン),uPD78F0744(20ピン),uPD78F0753(20ピン),
uPD78F0754(20ピン)
・下記レジスタのアクセス属性を変更しました。
|
[該当品種]
全品種
レジスタのbit位置変更
・TX1CTL1レジスタのビット位置を変更しました。
TX1PWMCE ビットのビット位置をbit4からbit5へ変更
[該当品種]
全品種