CubeSuite アップデート情報
78K0R/Lx3用デバイス依存情報ファイル
V1.02 からV1.03の変更点
下記デバイスの情報を追加しました。
・uPD78F1510A
・uPD78F1512A
・uPD78F1513A
・uPD78F1515A
・uPD78F1516A
・uPD78F1518A
V1.01 からV1.02 の変更点
下記デバイスの端子配置ツール情報を追加しました。
・78K0R/LG3 100ピン GC
V1.00 からV1.01 の変更点
・78K0R/Lx3用の設計ツール(端子配置)に対応しました。
・下記,特殊機能レジスタ(SFR)を追加しました。
TIS1(タイマ入力選択レジスタ1) : 78K0R/LF3, 78K0R/LG3 のみ対象
・下記,特殊機能レジスタ(SFR)について1 ビット・メモリ操作命令のライト・アクセス情報を追加しました。
TIS1(タイマ入力選択レジスタ1)のビット4, 5 : 78K0R/LH3 のみ対象