Last update:2016-07-21
このページの利用にはJavaScript対応ブラウザが必要です。 「このWebページはスクリプトやActiveXコントロールを実行しないように制限されています。」 と表示される場合は、「ブロックされているコンテンツを許可」を選択してください。
RTOSの使用するROM/RAMサイズを見積もります。以下の必要項目を入力/チェックしてください。
1つのタスク関数で使用するスタック・サイズを指定します。 ここではすべてのタスクで同じスタックサイズを指定したものとして見積もります。
固定長メモリプール一つのサイズは以下で計算します。 ブロック・サイズ × ブロック数 ここではすべてのメモリ・プールで同じブロック・サイズとブロック数を指定したものとして見積もります。
固定長メモリプールを生成しない場合、この指定値は無視します。
割り込みハンドラ、周期ハンドラ、初期化ルーチン、アイドル・ルーチンで使用するスタック・サイズの合計を指定してください。
使用するサービスコール(SVC)をチェックしてください。
入力が終わりましたら、下の "見積もり" ボタンをクリックしてください。