Windows XP対応ソフトウェアツールのダウンロード方法

まえがき

  マイクロソフト社は 2014年4月9日をもってWindows XPのサポートを終了しました。
これを受けて、2014年3月16日以降にリリースされる弊社のソフトウェアツールは、Windows XP 環境での評価および動作保証を終了し、
今後はWindows 8.1、Windows 8、Windows 7およびWindows Vista のサポートに重点をおきます。
Windows XPサポート終了についてはツールニュースでも案内していますので、ご参照ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2014/140416tn1_j.pdf

Windows XP環境を継続してご使用になるお客様へ

  Windows XP環境をご使用のお客様向けに、 Windows XPで動作する旧バージョンの公開を継続します。
ご使用にあたっては、次の利用条件に同意いただく必要があります。

利用条件

 
  • Windows XPで動作する旧バージョンは、Windows XP環境をご使用のお客様向けに公開を継続しています。
    最新バージョンが動作するPC環境をお持ちのお客様は、最新バージョンをご使用ください。
  • 旧バージョンは不具合を含んでいる可能性があります。
    旧バージョンにおける不具合改修、機能追加、新マイコンへの対応等は行いませんのであらかじめご了承の上、ご使用ください。
  • 旧バージョンのダウンロードサイトで提供している情報は、リリース当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 以下の「Webサイト利用条件」についてもご同意ください。
    https://www.renesas.com/legal.html

Windows XP対応ソフトウェアツールのダウンロード方法

  1. 「ツールダウンロード検索」へアクセスしてください。 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=tooldownload
2. キーワード検索で「製品名 XP」で検索してください。例: CS+ XP
3. 目的の製品のページを開き、「動作環境」にWindows XPがあることを確認した後、 ダウンロードしてください。