-memory_model


コンパイル時のメモリ・モデルの種類を指定します。

[指定形式]

-memory_model={small|medium}

 

-

省略時解釈

-cpu=S1オプション指定時は,smallを指定したものとみなします。

-cpu=S2,または-cpu=S3オプション指定時は,mediumを指定したものとみなします。

[詳細説明]

-

コンパイル時のメモリ・モデルの種類を指定します。

-

指定可能なメモリ・モデルの種類を以下に示します。

種類

メモリ・モデル

説明

small

スモール・モデル

変数,関数共にデフォルトをnearとします。

medium

ミディアム・モデル

変数のデフォルトをnear,関数のデフォルトをfarとします。

-

メモリ・モデルの種類を同時に複数指定した場合は,エラーとなります。

-

本オプションとnear,farとの関係については,「2.6.6 near,farとの関係」を参照してください。

[使用例]

-

コンパイル時のメモリ・モデルの種類としてスモール・モデルを指定します。

>ccrl -memory_model=small -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c