-lnkopt


リンク・オプションを指定します。

[指定形式]

-lnkopt=arg

 

-

省略時解釈

コンパイル・ドライバが設定したリンク・オプションのみを最適化リンカに渡します。

[詳細説明]

-

argをリンク・オプションとして,最適化リンカに渡します。

-

argを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

-form=relocateオプションを最適化リンカに渡します。

>ccrl -lnkopt=-form=relocate -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c

 

上記の例で-lnkoptで指定するオプションは以下の例と同じ効果を持ちます。

>ccrl -c -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
>rlink -form=relocate main.obj