-prep_path


プリプロセス処理後Cソース・ファイルを保存するフォルダを指定します。

[指定形式]

-prep_path[=path]

 

-

省略時解釈

プリプロセス処理後Cソース・ファイルを出力しません(-Pオプション指定時を除く)。

[詳細説明]

-

-Pオプション指定により生成されるプリプロセス処理後Cソース・ファイルを保存するフォルダをpathに指定します。

-

pathに存在するフォルダ名を指定した場合は,フォルダpathに,Cソース・ファイル名の拡張子を“.i”で置き換えたファイル名でプリプロセス処理後Cソース・ファイルを保存します。
存在しないフォルダ名を指定した場合は,エラーとなります。

-

pathには存在するファイル名を指定することも可能です。
出力するプリプロセス処理後Cソース・ファイルが1つの場合は,pathというファイル名で保存します。
出力するプリプロセス処理後Cソース・ファイルが複数の場合は,エラーとなります。
存在しないファイル名を指定した場合は,エラーとなります。


-

=pathを省略した場合は,カレント・フォルダに,Cソース・ファイル名の拡張子を“.i”で置き換えたファイル名でプリプロセス処理後Cソース・ファイルを保存します。

-

ソース・ファイルとして同じ名前のファイル(異なるフォルダにある場合を含む)を複数指定した場合は,警告を出力して,最後に指定したソース・ファイルに対するプリプロセス処理後Cソース・ファイルのみを保存します。

[使用例]

-

プリプロセス処理後Cソース・ファイルをフォルダD:\sampleに保存します。

>ccrl -prep_path=D:\sample -P -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c