4.1 基本言語仕様

CC-RLは,ANSI規格で規定された言語仕様をサポートしていますが,その中には処理系依存として規定されている項目があります。ここでは,ANSI規格に規定/定義が行われていない項目,および処理系に依存した項目の言語仕様について説明します。

また,ANSI規格に厳密に処理を行うオプション(-ansi)を指定した場合と指定しない場合の差分についても説明します。

なお,CC-RLで独自に追加されている拡張言語仕様については,「4.2 拡張言語仕様」を参照してください。