REVW

エンディアン変換

REVW

REVerse Word data


【構文】

REVW src, dest

 

【オペレーション】

Rd = { Rs[23:16], Rs[31:24], Rs[7:0], Rs[15:8] }

 

【機能】

-

srcで指定した上位16ビットデータと下位16ビットデータそれぞれで、バイト単位でエンディアン変換します。その結果をdestに格納します。

 

【命令フォーマット】

構文

src

dest

コードサイズ

(バイト)

REVW src, dest

Rs

Rd

3

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

REVW    R1, R2