2.15 カバレッジの測定【シミュレータ】【E20【RX71M, RX64Mグループ】】

この節では,カバレッジ機能を使用した,カバレッジ測定について説明します。

カバレッジ測定の方法にはいくつかの種類がありますが,CS+では次の領域を対象に,ソース行/関数に対するフェッチ系のコード・カバレッジ測定(C0カバレッジ),および変数に対するアクセス系のデータ・カバレッジ測定を行います。

カバレッジ測定の対象となる領域は次のとおりです。

表 2.17

カバレッジ測定の対象領域

デバッグ・ツール

対象領域

シミュレータ

内蔵ROM/RAM,エミュレーションROM/RAM

E20【RX71M, RX64Mグループ】

任意の領域(4Mバイト単位で最大4箇所)

備考

C0カバレッジ:命令網羅率(ステートメント・カバレッジ)
たとえば, コード内のすべての命令(ステートメント)を 少なくとも1 回は実行した場合,C0 = 100 %となります。

注意 1.

E20【RX71M, RX64Mグループ】では,トレース機能やリアルタイムRAMモニタ機能と同時に使用することはできません。

注意 2.

E20【RX71M, RX64Mグループ】では,データ・カバレッジは測定できません。