CS+とは,端子配置表からコード生成,コーディング,ビルド,デバッグまでのマイコン開発環境を一つのツールで実現した統合開発環境です。
システム開発が簡単 端子配置機能を使用して,兼用端子の選択や使用/未使用などを選択することで,端子配置図や端子配置表を作成することができます。 また,コード生成機能を使うことで,レジスタ名や設定方法がわからなくても,項目のチェックや数値入力のみでマイコン内蔵周辺機能の設定プログラムが自動で生成できます。 |
GUIのカスタマイズが簡単 CS+の各パネルを自由自在に操る「ドッキング」「フローティング」「自動で隠す」などの機能で,画面をお好きなようにカスタマイズすることが可能です。また,従来のプロジェクト環境を保存する機能に加え,開発環境を含めた保存も可能になりました。マイコンシステム開発をよりスムーズに行っていただけます。 |
開発環境の準備が簡単 システム開発を行うための開発環境が統合されており,必要なツールのインストールが簡単にできます。また,オート・アップデート機能がついていますので,ワン・クリックで最新の情報(ドキュメントを含む)に更新することも簡単にできます。 |