-insert_nop_with_label 【V1.05以降】


ローカル・ラベルおよびnop命令を挿入します。

[指定形式]

-insert_nop_with_label=file,line,label

 

-

省略時解釈

ローカル・ラベルおよびnop命令を挿入しません。

[詳細説明]

-

ソース・デバッグ情報の出力を元にして,指定した位置にローカル・ラベルとnop命令を挿入します。

-

本オプション指定時は,-gが有効になります。

-

本機能はCS+またはe2studio経由での使用が前提であり,ユーザは直接使用しません。