Everything
 

ツールバーの名前の変更 ダイアログ


ユーザが作成したツールバーの名称を編集します。

図 A.62

ツールバーの名前の変更 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ユーザ設定 ダイアログ[ツールバー]タブにおいて,ユーザが作成したツールバー名を選択したのち,[名前の変更...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[ツールバー名]

ツールバーの名称をキーボードより直接編集します。

デフォルトでは,選択しているツールバー名が表示されます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

選択しているツールバーを指定した名称に変更し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

ツールバーの名称の編集を中止し,本ダイアログをクローズします。