Everything
 

パック設定 ダイアログ


プロジェクトと本製品をパックして保存する際の設定を行います。

図 A.34

パック設定 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,プロジェクト・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[プロジェクトと開発ツールをパックして保存...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

パック方法選択エリア

パック方法を選択します。

プロジェクトとツール一式をすべてパックする

プロジェクトと本製品をパックします(デフォルト)。

プロジェクトのみパックする

プロジェクトのみをパックします。

(2)

[保存場所]エリア

プロジェクトと本製品の保存先を指定します。

絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。

(a)

ボタン

参照...

フォルダの参照 ダイアログをオープンします。

フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。

備考 1.

[保存場所]エリアで指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。

メッセージ

説明

フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。

フォルダ名が247文字を越えています。

フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

プロジェクト・フォルダ以下のフォルダは指定できません。

プロジェクト・フォルダ以下のフォルダが指定されました。

プロジェクトの保存先フォルダと,保存する対象のプロジェクト・フォルダが同一です。保存場所を変更してください。

プロジェクトの保存先のフォルダに,パック対象のプロジェクト・フォルダがあります(例:パック対象のトップ・フォルダにプロジェクト・フォルダ,保存場所にプロジェクト・フォルダの1つ上のフォルダを指定した場合)。

備考 2.

パス名を表示しきれない場合は, が表示されます。 にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。

(3)

[パック対象のトップ・フォルダ]エリア

パック対象のトップ・フォルダを指定します。

絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。

(a)

ボタン

参照...

フォルダの参照 ダイアログをオープンします。

フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。

備考 1.

[パック対象のトップ・フォルダ]エリアで指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。

メッセージ

説明

フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。

フォルダ名が247文字を越えています。

フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

プロジェクト・フォルダを含む必要があります。

プロジェクト・フォルダを含まないフォルダが指定されました。

備考 2.

パス名を表示しきれない場合は, が表示されます。 にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

本ダイアログをクローズし,設定した条件でプロジェクトと本製品をパックして保存します。

キャンセル

設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。