Everything
1. 概  説

この章では,プログラム解析(解析ツール)の概要について説明します。

注意 1.

本マニュアル中の「E2」は「E2エミュレータ」の略称です。また,「E2 Lite」は「E2エミュレータLite」の略称です。

注意 2.

IE850Aエミュレータを使用する場合は,本マニュアル中で「E2【RH850】」と記載のある部分を「IE850A【RH850】」と読み替えてください。