Everything

-character_set


日本語/中国語の文字コードを指定します。

[指定形式]

-character_set={none|sjis|euc_jp|utf8|big5|gbk}

 

-

省略時解釈

日本語OSの場合は,本オプションのパラメータにsjisを指定したものとして扱います。それ以外のOSの場合は,noneを指定したものとして扱います。

[詳細説明]

-

入力ファイル中の日本語/中国語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードを指定します。

-

パラメータに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。
なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。

none

日本語/中国語の文字コードを処理しません

euc_jp

EUC(日本語)

sjis

SJIS

utf8

UTF-8

big5

繁体字中国語

gbk

簡体字中国語

-

パラメータを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

入力ファイル中の日本語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードにEUCを指定します。

>ccrl -character_set=euc_jp -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c