Everything
2.14 実行時間の計測

この節では,プログラムの実行時間の計測方法について説明します。

注意 1.

【EZ Emulator【RX200シリーズ】】
端子リセットを入れた場合,EZ Emulatorからの再実行時に実行時間はクリアされます。

注意 2.

【E1/E20/EZ Emulator【RX600シリーズ】】
割り込み/例外発生回数とRTE/RTFI命令の発行回数が同じで,それぞれ対応付けが取れる場合であることを前提としています。もし,割り込み/例外発生回数とRTE/RTFI命令の発生回数が異なる場合,それぞれの対応付けが取れないため,正しく処理サイクルを計測することができません。
なお,ネストは16回分までしか保持できません。したがって,17回以上の割り込み・例外でネストが発生した場合,正しく計測ができません。