Everything
2.13.5 実行履歴の収集を停止/再開する【E20】【シミュレータ】

プログラム実行中に実行履歴の収集を一時的に停止,および再開することができます。

注意 1.

プログラム実行中にトレース機能を停止/再開する場合,リアルタイム性を損なう可能性があります。

注意 2.

トレース開始イベント,またはトレース終了イベントを設定した場合,この機能は使用できません。

注意 3.

【E1】【E20【RX200シリーズ】】【EZ Emulator】
プログラム実行中にトレース機能を停止/再開する機能はサポートしていません。

注意 4.

【E20(JTAG)【RX600, RX700シリーズ】】
プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブにおける[トレース]カテゴリ内の[外部トレース出力]プロパティで[外部出力しない]を選択した場合,この機能は使用できません。使用する場合は,[CPU実行優先]または[トレース出力優先]を選択してください。

注意 5.

【E20(JTAG)【RX600, RX700 シリーズ】】
プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブにおける[トレース]カテゴリ内の[トレース機能の用途]プロパティで[リアルタイムRAMモニタ]を選択した場合,この機能は使用できません。使用する場合は[トレース]を選択してください。

注意 6.

アクション・イベントを設定した場合,この機能は使用できません。