Everything
3. メッセージ種別

この章では,CS+が出力するメッセージ種別について説明します。

 

CS+操作時におけるメッセージ種別(1文字の英字)は,次のように分類されています。

表 3.1

メッセージ種別

メッセージ種別

説明

C

内部エラー

内部エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。

E

フェイタル・エラー

フェイタル・エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。

M

インフォメーション

情報を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。

Q

選択

次の操作に対して何らかの選択が必要な場合に出力し,選択した処理を実行します。

W

ワーニング

警告を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。