Everything
2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する

デバッグ・ツールの動作環境設定は,使用するデバッグ・ツールに対応したプロパティ パネルで行います。

そのため,まず,プロジェクト内で使用するデバッグ・ツールを選択します(使用するデバッグ・ツールはメイン・プロジェクト/サブプロジェクトごとに選択可)。

使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,プロジェクト・ツリー パネル上の[RH850 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)]ノードを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューから行ってください。

図 2.5

使用するデバッグ・ツールの選択/切り替え

注意

表示されるコンテキスト・メニューは,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラの種類により異なります。

 

すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,再び[RH850 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)]ノードをクリックすると,選択したデバッグ・ツールのプロパティ パネルに表示が切り替わります。

プロパティ パネルがオープンしていない場合では,同ノードをダブルクリックすることで,該当するプロパティ パネルがオープンします。