RENESAS TOOL NEWS 2006年04月16日 : RSO-HI7000/4-060416D
HI7000/4シリーズユーザーズマニュアル
訂正のお知らせ |
HI7000/4シリーズユーザーズマニュアル(資料番号:RJJ10B0063-0700 および RJJ10B0063-0600)の正誤情報をご連絡します。
HI7000/4は、SH-1, SH-2, SH2-DSP, SH-2E (FPUを除く), SH-2A, および SH2A-FPUコアのMCUをサポートしています。
- 該当マニュアル
| (1) |
|
HI7000/4シリーズユーザーズマニュアル Rev.7.00 (RJJ10B0063-0700)
→ HI7000/4 V.2.02に添付 |
| (2) |
|
HI7000/4シリーズユーザーズマニュアル Rev.6.00 (RJJ10B0063-0600)
→ HI7000/4 V.2.01に添付 |
- 内容
表5.9 セクション一覧に、以下のようにD_hidefセクションを追加します。
D_hidefセクションはC属性のセクションとして扱ってください。
| セクション名 |
ファイル名 |
内容 |
非キャッシャブル領域への配置 |
| D_hidef | kernel_def.c | カーネル側の定義情報 | 不要 |
なお、D_hidefセクションは、SH-2AまたはSH2A-FPUを使用する場合で、
かつレジスタバンクを使用するようにコンフィギュレータの設定を行った場合のみ生成されます。