RENESAS TOOL NEWS 2006年5月1日 : RSO-E8-060501D
E8 エミュレータソフトウェア
V.2.07 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ |
オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータソフトウェアを V.2.07 Release 00 からV.2.07 Release 01 にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
E8エミュレータソフトウェア V.2.07 Release 00に含まれる H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power E8エミュレータデバッガを、
V.1.02.01にリビジョンアップしました。
注意:この他のエミュレータデバッガはリビジョンアップされていません。
以下の問題を改修しました。
ターゲットデバイス H8/36109F, H8/36077F, またはH8/36094Fのデバッグにおいてブレーク発生時にCommunication Timeout Errorが発生することがある問題。
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ(無償)が可能です。
ダウンロードサイトからアップデートプログラム(exeファイル)をダウンロードして実行してください。
注意:
- アップデートプログラムはフルパッケージ版とデバッガパッケージ版が あります。
フルパッケージ版は、E8エミュレータデバッガ、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop、Cコンパイラパッケージ無償評価版、
ユーザーズマニュアルおよびオートアップデートユーティリティが同梱されています。
デバッガパッケージ版は、E8エミュレータデバッガおよびHigh-performance Embedded Workshopのみです。
- アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.03にリビジョンアップされます。