RENESAS TOOL NEWS 2006年05月16日 : RSO-E10A-USB-060516D
E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.04 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8SおよびH8SXファミリ用エミュレータ E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを V.2.04 Release 00にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.03 Release 00
- リビジョンアップ内容
| 2.1 |
サポートMCUの追加
サポートデバイスに以下のデバイスを追加しました。
| デバイスグループ |
品種 |
| H8SX |
H8SX/1527RF |
|
| 2.2 |
機能追加
以下のデバイスをデバッグする場合、外部Flashメモリへプログラムをダウンロードする機能を追加しました。
| デバイスグループ |
品種 |
| H8SX |
H8SX/1653F、H8SX/1654F、H8SX/1663F およびH8SX/1664F |
|
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ (無償) が可能です。
| (1) |
|
以下のダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版
英語版 |
| (2) |
|
ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム(setup.exeファイル)を実行してください。 |
| (3) |
|
E10A-USBのセットアップを実施するためにSetup Tool for E10A-USB Emulatorプログラムを実行してください。 |
- 注意事項
| (1) |
|
本インストールプログラムを使用し、すでに使用されているデバイスグループを変更することはできません。 |
| (2) |
|
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている場合は、
V.4.00.03にアップデートされます。 |