RENESAS TOOL NEWS 2006年05月22日 : RSO-R0E436640CPE00-060522D
H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 ご使用上のお願い |
H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータR0E436640CPE00で、H8/36049グループMCUをデバッグする際の注意事項を連絡します。
- 内容
コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 でH8/36049グループMCUをデバッグする場合、
シリアルコミュニケーションインタフェース3のチャネル3 (SCI3_3) へのデータ送信およびチャネル3 (SCI3_3)
からのデータ受信ができません。
なお、コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 と変換基板 R0E436049CFJ10 をセットにした製品 R0E436049CPE10 も本注意事項の対象になります。
- 発生条件
ファイル更新日が2006年1月11日のH8/36049グループ用MCUファイル(h836049.mcu)を使用すると問題が発生します。
(h836049.mcuのプロパティで更新日を確認してください)。
- 解決策
改修版のH8/36049グループ用MCUファイルを提供します。
以下の手順でエミュレータデバッガにインストールしてください。
なお、MCUファイルと同時にIOファイルもインストールされますが、IOファイルの内容に変更はありません。
| (1) |
|
こちらからH8/36049グループ用MCUファイルとIOファイルのインストーラ
MCUIO_Files_install_cpe_h8tiny_060512.exe をダウンロードする。
|
| (2) |
|
インストーラを起動し、ガイダンスに従い改修版MCUファイル(h836049.mcu)とIOファイル(H836049.io)をエミュレータデバッガにインストールする
(h836049.mcuおよびH836049.ioがすでにエミュレータデバッガにインストールされている場合は、インストーラは既存ファイルを別名に変更して保存します)。 |