RENESAS TOOL NEWS 2006年06月05日 : RSO-M3T-MR30/4-060605D
M3T-MR30K/4 および M3T-MR30S/4 V.4.00 Release 00 への
バージョンアップのお知らせ |
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10およびM16C/Tinyシリーズ用リアルタイムOS M3T-MR30K および M3T-MR30S を以下のとおりバージョンアップしました。
- リアルタイムOS評価ライセンス : M3T-MR30K/4 V.4.00 Release 00
- リアルタイムOS量産ライセンス : M3T-MR30S/4 V.4.00 Release 00
注意: 本バージョンアップにともない製品名も M3T-MR30K および M3T-MR30S から上記のとおりに変更になります。
- リビジョンアップ内容
| 2.1 |
|
新機能
| (1) |
|
μITRON 4.0仕様に準拠しました。 |
| (2) |
|
コンフィギュレータをGUI化し、M3T-MR30/4を使用するためのアプリケーションプログラムの初期設定が容易にできるようになりました。 |
| (3) |
|
μITRON仕様 V.4.0準拠にともない、M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用リアルタイムOS M3T-MR308/4と同等の機能をサポートしました。 |
その他の仕様については、製品データシートを参照ください。
・ 日本語版
・ 英語版
|
| 2.2 |
|
改修内容
|
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品名 |
M3T-MR30K/4 (評価ライセンス)、または M3T-MR30S/4 (量産ライセンス) |
| 発注型名 |
R0R30600TRW02wJ |
注意:
発注型名のw(小文字のダブリュ)は、契約形態を示す下記の記号と置き換えてください。
例えば、M16C/60シリーズMCUを使用して組み込み製品を1,000台まで量産する場合で、
かつソースコードが不要な場合の発注型名は R0R30600TRW02KJ です。
| 記号 |
契約形態 |
| 1 |
評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能 |
| 5 |
評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能 |
| A |
評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能 |
| K |
量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし |
| U |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし |
| Z |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き |
本製品は、大幅な機能追加となるため、オンラインバージョンアップによる無償バージョンアップはありません。新規購入をお願いします。