RENESAS TOOL NEWS 2006年06月16日 : RSO-E8-060616D
E8エミュレータソフトウェアと
ドキュメントアップデータまたは
MISRA C ルールチェッカSQMlintを
インストールする場合のご使用上のお願い |
E8エミュレータソフトウェアのインストール後は、ドキュメントアップデータ または MISRA C ルールチェッカSQMlint がインストールできない場合があります。
- 該当製品
- E8エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 00~V.2.07 Release 01
- ドキュメントアップデータ 全バージョン
- MISRA C ルールチェッカSQMlint 全バージョン
- 内容
- E8エミュレータソフトウェアとドキュメントアップデータの場合
E8エミュレータソフトウェアをインストールした状態でドキュメントアップデータをインストールすると、
以下のようなメッセージが表示されてインストールが途中で終了する場合があります。
High-Performance Embedded Workshop
(M3T-NC30WA V.5.40 Release 00(A)、M3T-NC308WA V.5.40 Release 00、
SHC V.9.00 Release 04、H8C V.6.01 Release 02のいずれか) をインストールしてからDocumentUpdaterをインストールしてください。
- E8エミュレータソフトウェアとMISRA C ルールチェッカSQMlintの場合
SQMlintのインストーラはインストール途中でSQMlintと組み合わせ可能なコンパイラをリスト表示してユーザに選択するようナビゲーションします。
しかし、E8エミュレータソフトウェアをインストールした状態でSQMlintをインストールするとM16Cファミリコンパイラ無償評価版がリスト表示されない場合があります。
そのため、M16Cファミリコンパイラ無償評価版を選択したい場合はSQMlintのインストールをキャンセルしなければいけません。
- 条件
以下の手順で該当製品をインストールした場合に問題が発生します。
| (1) |
|
該当E8エミュレータソフトウェアのインストール時に以下のいずれかのM16Cファミリコンパイラ無償評価版を一緒にインストールした。
- M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ M3T-NC308WA 無償評価版
- M16C, R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA 無償評価版
|
| (2) |
|
上記インストール後にドキュメントアップデータ または MISRA C ルールチェッカSQMlint をインストールした。 |
- 回避策
以下のいずれかのM16Cファミリコンパイラ無償評価版のプログラム(exeファイル) をダウンロードサイトからダウンロードして実行してください。
- 恒久対策
E8エミュレータソフトウェアの次バージョンで改修予定です。