RENESAS TOOL NEWS 2006年07月01日 : 060701/tn4
E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.05 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8SX、およびH8Sファミリ用エミュレータ E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)
のエミュレータソフトウェアを V.2.05 Release 00 にリビジョンアップします。
- リビジョンアップ対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.04 Release 00
- リビジョンアップ内容
| 2.1 |
|
SuperH RISC engineファミリ SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボードのサポートを開始しました。
SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボードは、
オンチップデバッギングエミュレータE10A-USBと組み合わせて使用することにより、
インサーキットエミュレータのデバッグ機能の一部をE10A-USBで使用可能とするオプションボードです。
SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボードの詳細については、データシートを参照ください。
|
| 2.1 |
|
問題改修
| (1) |
|
ターゲットが以下グループのマイコンの場合、メモリウィンドウまたはモニタウィンドウの自動更新とブレークが同時に発生すると、
エミュレータとターゲットマイコンの通信に失敗し、"Communication timeout error"が発生する不具合を改修しました。
対象マイコン:
| シリーズ | グループ |
| SH7200 | SH7206 |
| SH7210 | SH7211 |
| SH7146 | SH7146 および SH7149 |
| SH7080 | SH7083、SH7084、SH7085、および SH7086 |
| SH7125 | SH7124 および SH7125 |
|
| (2) |
|
SH7210シリーズ SH7211グループ SH7211F用I/Oファイルの誤記を修正しました。
問題の詳細は、2006年3月16日発行のRENESAS TOOL NEWS (資料番号:RSO-E10A-USB-060316D) を参照ください。 |
|
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ (無償) が可能です。
| (1) |
|
以下のダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版
英語版 |
| (2) |
|
ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム(setup.exeファイル)を実行してください。 |
| (3) |
|
E10A-USBへのセットアップを実施するためにSetup Tool for E10A-USB Emulatorを実行してください。 |
- 注意事項
| (1) |
|
本インストールプログラムを使用し、すでに使用されているデバイスグループを変更することはできません。 |
| (2) |
|
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.00.03にリビジョンアップされます。 |