RENESAS TOOL NEWS 2006年07月01日 : 060701/tn5
E8 エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00 への
リビジョンアップのお知らせ |
M16C, H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータソフトウェアをV.2.07 Release 01 からV.2.08 Release 00
にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 |
|
リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00に含まれるデバッガを以下のとおりリビジョンアップしました。
- R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.04.00
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.00.00
- M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.00.00
注意:
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power E8
エミュレータデバッガはV.1.02.01から変更はなく、リビジョンアップしていません。
|
| 1.2 |
|
サポートMCUの追加
デバッグ対象のMCUとして、以下のMCUを新たに追加しました。
| (1) |
|
R8C/Tinyシリーズ
R8C/20グループ: R5F21206 および R5F21207
R8C/21グループ: R5F21216 および R5F21217
R8C/22グループ: R5F21226 および R5F21227
R8C/23グループ: R5F21236 および R5F21237 |
| (2) |
|
M16C/Tinyシリーズ
M16C/28グループ: M30280FC および M30281FC |
| (3) |
|
M16C/30シリーズ
M16C/30Pグループ: M30302FAP, M30302FCP, および M30302FEP |
|
| 1.3 |
|
機能変更および追加機能
| (1) |
|
リビジョンアップしたすべてのエミュレータデバッガにおいて、エミュレータデバッガとE8との接続に時に表示していた複数のダイアログボックスを1つにまとめました。 |
| (2) |
|
R8C/Tiny E8エミュレータデバッガにおいて、ターゲットボードからのリセット入力が可能になりました。 |
| (3) |
|
M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガおよびM32C/80 E8エミュレータデバッガにおいて、メモリ拡張モードのサポートを開始しました。 |
|
| 1.4 |
|
問題改修
E8エミュレータソフトウェアのインストール後は、ドキュメントアップデータまたはMISRA C ルールチェッカSQMlintがインストールできない場合がある問題を改修しました。
詳細は、RENESAS TOOL NEWS(資料番号:RSO-E8-060616D) を参照ください。 |
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ(無償)が可能です。
以下のページからアップデートプログラム(exeファイル)をダウンロードして実行してください。
日本語版
英語版
注意:
- アップデートプログラムはフルパッケージ版とデバッガパッケージ版があります。
フルパッケージ版は、E8エミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop、
Cコンパイラパッケージ無償評価版、ユーザーズマニュアル、およびオートアップデートユーティリティが同梱されています。
デバッガパッケージ版は、E8エミュレータデバッガおよびHigh-performance Embedded Workshopのみです。
- アップデートすると、High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.03にリビジョンアップされます。