RENESAS TOOL NEWS 2006年07月16日 : 060716/tn3
統合開発環境High-Performance Embedded Workshopの拡張機能 オートアップデート ユーティリティ使用時の注意事項を連絡します。
- シミュレータデバッガをリビジョンアップする際の注意
- 該当製品
オートアップデートユーティリティ V.1.00.00 ~ V.1.01.00
本製品は、High-performance Embedded Workshopにバンドルされています。
- 内容
該当製品を使用して、以下のシミュレータデバッガのリビジョンアップを行う 際、エラーメッセージが表示されて、アップデートを実行できない場合があり ます。
- SuperH RISC engineファミリ用シミュレータデバッガ V.9.06.00
- H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ V.5.05.00
表示されるエラーメッセージ:
High-performance Embedded Workshop V.4.01.00.000以降がインス トールされていないため、このアップデータを実行することができません。
先にV.4.01.00.000以降のアップデータをインストールするか、 High-performance Embedded Workshop V.4.01.00.000以降を含む パッケージでインストールしてください。
- 発生条件
| (1) |
|
オートアップデートユーティリティ V.1.00.00 ~ V.1.00.02をご使用の場合
以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (i) |
|
インストールされているHigh-performance Embedded Workshopのバージョンが V.4.01.00より古い。 |
| (ii) |
|
SuperH RISC engine Simulator/Debugger V.9.06.00 UpdateまたはH8S,H8/300 Series Simulator/Debugger V.5.05.00 Updateが検出されたとき。 |
|
| (2) |
|
オートアップデートユーティリティ V.1.01.00をご使用の場合
以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (i) |
|
インストールされているHigh-performance Embedded Workshopのバージョンが V.4.01.00より古い。 |
| (ii) |
|
Renesas AutoUpdate Wizardの「アプリケーションの選択」画面で 「HEW」*のチェックボックスをチェックしていない。
* High-performance Embedded Workshopの略称です。 |
| (iii) |
|
SuperH RISC engine Simulator/Debugger V.9.06.00 Updateまたは H8S,H8/300 Series Simulator/Debugger V.5.05.00 Updateが検出 されたとき。 |
|
- 回避策
以下の2点の回避策を実行した後、発生条件に該当するシミュレータデバッガの リビジョンアップを行ってください。
| (1) |
|
オートアップデートユーティリティを最新バージョンV.1.01.00へリビジョンアップしてください。V.1.01.00へのアップデート プログラムは、オートアップデートユーティリティで検出できます。 |
| (2) |
|
Renesas AutoUpdate Wizardの「アプリケーションの選択」画面で 「HEW」のチェックボックスを必ずチェックしてください。 |