RENESAS TOOL NEWS 2006年08月01日 : 060801/tn9
E7エミュレータソフトウェア
V.3.02 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ、H8/300H Super Low Powerシリーズ、H8/300L Super Low Powerシリーズ およびM16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ用エミュレータ E7(HS0007TCU01H)のエミュレータソフトウェアをV.3.01 Release 00からV.3.02 Release 00にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 |
|
IO定義ファイルの変更
H8/36064F MCU用のIO定義ファイル中に書かれていた不必要なレジスタ名を 削除しました。 |
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ(無償)が可能です。
ダウンロードサイトからアップデートプログラムの実行ファイルをダウンロードして 実行してください。
注意:
実行ファイルを実行すると、統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている 環境では、V.4.00.03にリビジョンアップされます。
- リビジョンアップ終了のお知らせ
E7エミュレータソフトウェアのリビジョンアップは今回で終了します。
E7エミュレータソフトウェアの技術サポートは継続しますが、E7エミュレータ ソフトウェアのサポートMCUの追加および改修はありません。
E7エミュレータソフトウェアのサポートMCUはデータシートで参照ください。
なお、E7エミュレータソフトウェアが使用できるオンチップデバッギング エミュレータE7も、すでに保守製品になっています。
E7の後継品であるE8(エミュレータソフトウェア同梱)の購入を検討ください。
E8データシート
E8(エミュレータソフトウェア同梱)の発注型名と仕様明細
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名および発注型名 |
R0E000080KCE00 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。