| (2) |
|
M32C/80およびM32C/90シリーズ用のアセンブラ記述プログラムで、
乗算命令"MUL.W src,dest"または"MULU.W src,dest"のdestに以下のアドレッシングモードが使用されている場合はアセンブルエラーになるよう仕様を変更しました。
アドレッシングモード:
[A0], [A1],
dsp:8[A0], dsp:8[A1], dsp:8[SB], dsp:8[FB],
dsp:16[A0], dsp:16[A1], dsp:16[SB], dsp:16[FB]
dsp:24[A0], dsp:24[A1], abs16, abs24
[[A0]], [[A1]]
[dsp:8[A0]], [dsp:8[A1]], [dsp:8[SB]], [dsp:8[FB]],
[dsp:16[A0]], [dsp:16[A1]], [dsp:16[SB]], [dsp:16[FB]],
[dsp:24[A0]], [dsp:24[A1]], [abs16], [abs24]
注意:
MUL.WおよびMULU.W命令には使用上の注意があります。
詳細は、RENESAS TECHNICAL UPDATE 発行番号:TN-16C-A156A/J「M32C/80 シリーズ、M32C/90シリーズ MUL.W命令、MULU.W命令使用上の注意事項」を参照ください。
|