|
 |
RENESAS TOOL NEWS 2006年09月16日 : 060916/tn7
E8 エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の 注意事項を連絡します。
- E8エミュレータからターゲットシステムを取り外した状態でプログラムを 動作させる際の注意事項
- 該当製品
E8 エミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00
- 内容
該当製品に含まれているR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガを使用して ターゲットにダウンロードしたプログラムが、ターゲットからE8エミュレータを 取り外した状態で正常に動作しない場合があります。
発生条件
下記条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
|
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガのバージョンがV.2.04.00である。*
|
| (2) |
|
下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。
- R8C/14 グループ : R5F21142, R5F21143, およびR5F21144
- R8C/15 グループ : R5F21152, R5F21153, およびR5F21154
- R8C/16 グループ : R5F21162, R5F21163, およびR5F21164
- R8C/17 グループ : R5F21172, R5F21173, およびR5F21174
- R8C/18 グループ : R5F21181, R5F21182, R5F21183, およびR5F21184
- R8C/19 グループ : R5F21191, R5F21192, R5F21193, およびR5F21194
- R8C/1A グループ : R5F211A1, R5F211A2, R5F211A3, およびR5F211A4
- R8C/1B グループ : R5F211B1, R5F211B2, R5F211B3, およびR5F211B4
- R8C/20 グループ : R5F21206, およびR5F21207
- R8C/21 グループ : R5F21216, およびR5F21217
- R8C/22 グループ : R5F21226, およびR5F21227
- R8C/23 グループ : R5F21236, およびR5F21237
- R8C/24 グループ : R5F21244, およびR5F21246
- R8C/25 グループ : R5F21254, およびR5F21256
|
| (3) |
|
デバッガ起動時にオープンするEmulator Settingダイアログボックスに おいて以下のいずれかのモードを選択(ラジオボタンをクリック) している。 - Download emulator firmware
- Dose not download emulator firmware
|
| * |
|
エミュレータデバッガのバージョン確認方法
| (1) |
|
High-performance Embedded Workshopのツールメニューからアドミニストレーションを選択する。 |
| (2) |
|
開いたツールアドミニストレーションダイアログボックスの "登録済コンポーネント"リストに表示されている"Debugger Components" フォルダ内の"R8C E8 SYSTEM"コンポーネントのバージョン表示欄を 確認する。該当製品の場合、"2.04.00"と表示されます。 |
|
- 回避策
E8エミュレータを取り外した状態でターゲットを動作させる場合は R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガを起動した際に下記のモードを選択して ターゲットにプログラムをダウンロードしてください。
- Writing Flash Memory
- 補足事項
R8C/Tiny E8エミュレータデバッガでは、Download emulator firmwareまたは Dose not download emulator firmwareモードを選択してプログラムを ターゲットにダウンロードした場合にも、E8エミュレータを取り外した状態で ターゲットを動作させることが可能な仕様となっています。ただしこの場合、 リセット解除後に最初にエミュレータファームウェアが動作するために、 実機での動作とは差異が発生します。
このため、お客様のプログラムの最終評価時には、必ずWriting Flash Memory モードを選択するようにしてください。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。
|