RENESAS TOOL NEWS 2006年10月01日 : 061001/tn2
統合開発環境
High-performance Embedded Workshop
バンドル製品へのインストールマネージャ
導入のお知らせ |
High-performance Embedded Workshopをバンドルしているいくつかの製品へインストールマネージャを導入しました。導入製品については下記2項を参照ください。
- 概要
インストールマネージャを使用することで、1台のPCにHigh-performance Embedded Workshopを複数個インストール(マルチインストール)することが可能です。
High-performance Embedded Workshop V.4.01.00以降であれば、バージョンの相違に関わらずマルチインストール可能です。また、V.4.01.00より古いバージョンの High-performance Embedded Workshopがすでにインストールされている場合、 その古いバージョンを残した状態でインストールマネージャ導入製品に含まれる High-performance Embedded Workshopをマルチインストールできます。
従来、High-performance Embedded Workshopを含む製品を複数インストールした場合、その中での最新のHigh-performance Embedded Workshopバージョンのみがインストールされ、それよりも古いバージョンはインストールできませんでした。 なお、High-performance Embedded Workshop以外のコンパイラ等は従来から複数のバージョンをインストールすることが可能でした。
マルチインストールにより、1台のPC上に現在使用中のHigh-performance Embedded Workshop環境(コンパイラパッケージ、エミュレータデバッガやユーティリティ などを含む開発環境)をそのまま残した状態で、これとは異なるHigh-performance Embedded Workshop環境(例えば新バージョンのコンパイラを評価するための 開発環境)を新たに追加することができるようになりました。
また、インストールマネージャはマルチインストールしたHigh-performance Embedded Workshopを切り換えるためのツールとしても使用します。
- インストールマネージャ導入製品
2006年9月16日にリビジョンアップした以下の製品では導入済みです。
- M32C/90, M32C/80, M16C/80およびM16C/70シリーズ用 CコンパイラパッケージM3T-NC308WA V.5.41 Release 00
- M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M32C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M32C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
- M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M16C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ V.1.02 Release 00
- 740 PC4701エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
- 740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
その他の製品には順次導入予定です。
- インストールマネージャのインストール
インストールマネージャを導入済みの製品のCDをPCにセットすると自動的にインストールマネージャが起動します。オンラインリビジョンアップする場合は、 ホームページからダウンロードしたアップデートプログラムを実行すると、インストールマネージャが起動します。ただし、AutoUpdateユーティリティを使用 する場合、インストールマネージャは起動しません。
インストールマネージャでマルチインストールを行うと、インストールマネージャ自身も自動的にインストールされます。
マルチインストールの詳細については、インストールマネージャの起動画面の 「はじめにお読み下さい」ボタンをクリックすると表示されるインストール マネージャヘルプをお読みください。
- マルチインストールしたHigh-performance Embedded Workshopの使用方法
マルチインストールを実行すると複数のHigh-performance Embedded Workshop 環境がインストールされますが、使用可能な状態のHigh-performance Embedded Workshop環境(これをアクティブなHigh-performance Embedded Workshop環境と いいます)は、1つだけです。アクティブなHigh-performance Embedded Workshop 環境とは別のHigh-performance Embedded Workshop環境を使用する場合は インストールマネージャを起動して、アクティブなHigh-performance Embedded Workshop環境を切り換えてから使用してください。
- マルチインストールした製品およびインストールマネージャのアンインストール
マルチインストールした製品は必ずインストールマネージャを使用してアンインストールしてください。インストールマネージャで選択したHigh-performance Embedded Workshop環境のみ削除することができます。最後のHigh-performance Embedded Workshop環境を削除するとインストールマネージャも自動的に削除 されます。
- 動作環境
インストールマネージャは、Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Me, およびWindows 98SE上で動作可能です。
ただし、マルチインストールが可能な環境は、Windows XPとWindows 2000のみと なります。