RENESAS TOOL NEWS 2006年11月16日 : 061116/tn4
E200F R0E0200F1EMU00用エミュレータソフトウェア
V.2.02 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engineファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7146、SH7147、SH7200、および
SH7210シリーズ (SH-2およびSH-2A CPUコア)用エミュレータ E200F R0E0200F1EMU00
のエミュレータソフトウェアをV.2.01 Release 01からV.2.02 Release 00に
リビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 | | サポートデバイスの追加
新たに以下のデバイスをサポートします。
| シリーズ |
デバイス |
| SH7080 | R5F70834A |
| R5F70835A |
| R5F70844A |
| R5F70845A |
| R5F70854A |
| R5F70855A |
| R5F70865A |
注意事項
上記のデバイスをデバッグする場合は、内蔵バストレースやAUD機能は使用でき
ません。仕様については各デバイスのハードウェアマニュアルを参照ください。
|
| 1.2 | | CPUセレクトダイアログボックスに表示されるCPU名の変更
E200F R0E0200F1EMU00用エミュレータソフトウェア V.2.02 Release 00の サポートデバイス追加にともない、 旧バージョンでサポート済みのSH7146、SH7147およびSH7080グループのデバイス について、CPUセレクトダイアログボックスに表示されるデバイス名を以下の とおり変更しました。
| 変更前 |
変更後 |
| SH7083 | R5E70835R |
| SH7084 | R5E70845R |
| SH7085 | R5E70855R |
| SH7086 | R5E70865R |
| SH7146 | R5E71464R |
| SH7149 | R5E71494R(R5E71491R) |
| SH7147 | R5F71474 |
上記のデバイスをデバッグする場合は、内蔵バストレースやAUD機能を使用でき
ます。
また、これらのデバイスは E200F エミュレータソフトウェア V.2.01
Release 00とV.2.01 Release 01でもデバッグが可能です。
|
| 1.3 | | 故障診断プログラムのリビジョンアップ
E200F エミュレータ用の故障診断プログラムを以下のとおりリビジョンアップ
しました。(故障診断プログラムは使用しているエバチップユニットにより異なります。)
| (1) | | エバチップユニットR0E570800VKK00用 故障診断プログラム V.1.0.03 *1 R0E570800VKK00のリビジョン番号*2末尾のアルファベットが「H」以降の製品は V.1.0.02 以前の故障診断プログラムが正常に動作しません。 V.1.0.03以降を使用してください。 |
| (2) | | エバチップユニット R0E571470VKK00用 故障診断プログラム V.1.0.04 *1 R0E571470VKK00のリビジョン番号*2末尾のアルファベットが「C」以降の製品はV.1.0.03 以前の故障診断プログラムが正常に動作しません。 必ず、V.1.0.04以降を使用してください。 |
| *1. | | 故障診断プログラムのバージョン確認方法 プログラム(E200F F1 TM.exe)を起動し、必要項目を設定して、USER TEST MODE ボタンを押すと表示されるタイトルバーにバージョンが表示されます。 |
| *2. | | エバチップユニットのリビジョン番号はエバチップユニットの基板端に印字されています。 |
|
| 1.4 | | 問題改修
以下の問題を改修しました。
|
- アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
| (1) | | 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください。
日本語版
英語版 |
| (2) | | ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
(setup.exeファイル)を実行してください。 |
- 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされて
いる場合は、V.4.00.03にバージョンアップされます。