RENESAS TOOL NEWS 2006年11月21日 : 061121/tn1
オートアップデートユーティリティの使用上の注意事項を連絡します。
- フラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 00 へのアップデート方法
- 内容
2項の問題が発生したため、11月10日からオートアップデートユーティリティ を使用したフラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 00のダウンロードを 中止しています。
そのため、オートアップデートユーティリティでは、フラッシュ開発ツール キットV.3.07 Release 00のアップデートプログラムを検出しませんので、 以下の方法でアップデートしてください。
フラッシュ開発ツールキットV.3.07へのアップデート方法:
以下のダウンロードサイトから V.3.07 Release 00のアップデート プログラムをダウンロードして、インストールしてください。
日本語版
英語版
- 問題
フラッシュ開発ツールキットV.3.06 Release 00(製品版)がインストールされて いるホストマシンでオートアップデートユーティリティを使用して、フラッシュ 開発ツールキットV.3.07 Release 00へアップデートしたにも関わらず、 Windows ツールバーのシステムトレイに表示されるオートアップデートユーティリティの アイコン上に、新しいアップデートがあることを示す「
」が表示されたままになります。
また、オートアップデートユーティリティを起動してウィザードを実行すると、 すでにV.3.07 Release 00 がインストールされているにもかかわらず、 アップデート選択画面でFlash Development Toolkit3.07 Release00 Upgrade が表示されます。
ただし、オートアップデートユーティリティ用のサーバから、フラッシュ開発 ツールキット V.3.07 Release 00 アップデートプログラムを削除しましたので 現在はこの現象は発生しません。
- オートアップデートユーティリティを使用したフラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 00のダウンロード再開
再開時期は、別途ご連絡します。