RENESAS TOOL NEWS 2006年12月01日 : 061201/tn1
統合開発環境
High-performance Embedded Workshop V.4
ご使用上のお願い |
High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。
- 内容
マップウィンドウにデータが表示されない場合があります。
(マップウィンドウは、メニュー「表示」→「マップ」を選択すると、表示
されます)
- 発生条件
以下のいずれかのCコンパイラパッケージを使用してワークスペースを作成しリンカのオプションとして「-MSL」を指定している場合に問題が発生します。
| (1) |
|
M32Cシリーズ*1用CコンパイラパッケージV.5.41 Release 00 および V.5.41 Release 01 |
| (2) |
|
M16Cシリーズ*2用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00
*1. M32C/80, M16C/80 および M16C/70シリーズの総称です。
*2. M16C/60, /30, /20, /10, /Tiny, およびR8C/Tinyシリーズの総称です。 |
- 回避策
マップウィンドウを使用する場合は、リンカのマップ生成オプションは
「-M」または「-MS」を使用してください。
- 恒久対策
M32CシリーズおよびM16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージの次期バー
ジョンに、改修したHigh-performance Embedded Workshopを同梱する
予定です。