RENESAS TOOL NEWS 2006年12月01日 : 061201/tn5
E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.07 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8SおよびH8SXファミリ用エミュレータ E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを V.2.06 Release 00 からV.2.07 Release 00にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 |
|
サポートデバイスの追加
以下のデバイスを追加しました。
| デバイスグループ |
デバイス |
| New_SH-Mobile |
SH7722(SH-MobileR) |
|
| 1.2 |
|
統合開発環境 High-performance Embedded Workshopのアップデート
同梱しているHigh-performance Embedded Workshopを V.4.00.03 から V.4.01.01 へアップデートしました(V.4.01.00は飛ばしています)。
各バージョンの内容については以下のツールニュースを参照ください。
|
| 1.3 |
|
問題改修
以下の問題を改修しました。
ターゲットCPUがSH7210シリーズ SH7211グループの場合、WTCSRレジスタの TMEビットが"1"(ウォッチドックタイマが有効)である時に、 以下のいずれかの操作を行うとFlash memory write errorが発生し、 正常にFlashメモリへの書き込みができない場合があります。
操作
- プログラムのターゲットCPUへのロード
- 内蔵Flashメモリの書き換え
- ソフトウェアブレークを設定した状態からの再実行
|
- アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
| (1) |
|
以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)をダウンロードしてください。
日本語版
英語版
|
| (2) |
|
ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム (setup.exeファイル)を実行してください。 |
- 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.03以前のバージョンがインストールされて いる場合は、V.4.01.01にアップデートされます。