RENESAS TOOL NEWS 2006年12月15日 : 061215/tn1
E8 エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 00
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ起動時に発生する"Communication Timeout
Error"について
1. 該当製品
E8 エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 00
2. 内容
該当製品に含まれているR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガを使用して
ユーザプログラムをターゲットマイコンにダウンロードした場合、
"Communication Timeout Error"が発生する場合があります。
3. 発生条件
下記条件をすべて満たす場合に発生します。
(1) 該当製品に同梱の以下のデバッガを使用している。
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ V.2.05.00
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガのバージョン確認方法:
統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」
->「アドミニストレーション」を選択してツールアドミニストレーション
ダイアログボックスを開く。"登録済コンポーネント" リストボックスに
表示されている "Debugger Components" フォルダ内の "R8C E8 SYSTEM"
コンポーネントのバージョン表示欄を確認する。
(2) 下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。
- R8C/20 グループ : R5F21206, R5F21207, R5F21208
- R8C/21 グループ : R5F21216, R5F21217, R5F21218
- R8C/22 グループ : R5F21226, R5F21227, R5F21228
- R8C/23 グループ : R5F21236, R5F21237, R5F21238
- R8C/24 グループ : R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248
- R8C/25 グループ : R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257, R5F21258
- R8C/26 グループ : R5F21262, R5F21264, R5F21265, R5F21266
- R8C/27 グループ : R5F21272, R5F21274, R5F21275, R5F21276
- R8C/28 グループ : R5F21282, R5F21284
- R8C/29 グループ : R5F21292, R5F21294
(3) USB 2.0規格のハブを使用してE8を接続している。
PCによっては、ハブを使用していなくても現象が発生する場合があります。
4. 回避策
USB 2.0規格ハブを使用している場合は、ハブを使用せずにE8をPCに
接続してください。
上記で解決できない場合は、旧バージョンのエミュレータソフトウェア
V.2.08 Release 00をご使用ください。
5. 恒久対策
近日中に問題を改修したバージョンをリリースする予定です。