RENESAS TOOL NEWS 2006年12月16日 : 061216/tn6
SuperH RISC engine, M16C, H8SX, H8S, H8,
および740ファミリ用
デバッガ製品ご使用上のお願い |
SuperH RISC engine, M16C, H8SX, H8S, H8, および740ファミリ用シミュレータ
デバッガおよびエミュレータデバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- オートアップデートユーティリティを使用してアップデートする場合の注意事項
1. 該当製品
(1) SuperH RISC engine シミュレータデバッガ V.9.06.00
(2) M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(4) M32C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(5) M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(5) M32C FoUSB/UART デバッガ V.1.02 Release 00
(6) M32C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(7) M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(8) M16C PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(9) M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(10) M16C R8C FoUSB/UART デバッガ V.1.02 Release 00
(11) M16C R8C シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(12) 740 PC4701 エミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(13) 740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(14) 740 シミュレータデバッガ V.1.02 Release 00
(15) H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ V.5.05.00
(16) H8/300H Tiny コンパクトエミュレータデバッガ V.1.01 Release 00
2. 内容
オートアップデートユーティリティを使用して該当製品へのアップデートを
したにもかかわらず、再度オートアップデートユーティリティを起動すると、
新しいアップデータがあることを示すアップデート選択ダイアログボックスに、
該当製品が表示されることがあります。また、Windowsツールバーのシステム
トレイに表示されるオートアップデートユーティリティのアイコン上に、
新しいアップデートがあることを示すマーク△!が表示されたままになります。
このとき、ウィザードのアプリケーション選択ダイアログボックスにはアップ
デートする前のバージョンとアップデートした後のバージョンの2つが表示され
ます。
3. 回避策
アプリケーションの選択ダイアログボックスに2つのバージョンが表示されている
製品のうち、古いバージョンについて、チェックボックスのチェックを外して
ください。
4. 恒久対策
該当製品の次期バージョンで改修する予定です。