RENESAS TOOL NEWS 2007年01月01日 : 070101/tn3
| E8 エミュレータソフトウェア
V.2.09 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ |
M16CおよびH8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータ
ソフトウェアをV.2.09 Release 00 からV.2.09 Release 01 にリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 01に含まれるデバッガを以下
のとおりリビジョンアップしました。
- R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.05.01
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.01.01
- M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.01.01
注意:
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power E8
エミュレータデバッガはV.1.03.00から変更はなく、リビジョンアップして
いません。
1.2 改修内容
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 061215/tn1でアナウンスした
R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ起動時に"Communication
Timeout Error"が発生する問題を改修しました。
問題の詳細はツールニュースをご参照ください。
2. アップデート方法
オンラインアップデート(無償)が可能です。
以下のページからアップデートプログラムをダウンロードして実行して
ください。
日本語版
英語版
注意:
アップデートプログラムはフルパッケージ版とデバッガパッケージ版が
あります。
フルパッケージ版は、E8エミュレータデバッガ、統合開発環境
High-performance Embedded Workshop、Cコンパイラパッケージ無償
評価版、ユーザーズマニュアル、およびオートアップデートユーティ
リティが同梱されています。
デバッガパッケージ版は、E8エミュレータデバッガおよび
High-performance Embedded Workshopのみです。
上記アップデートプログラムに同梱されているHigh-performance Embedded
WorkshopはV.4.01.01です。
High-performance Embedded Workshop V.4.02.00を既に使用している場合、
ダウングレードされることはありません。