RENESAS TOOL NEWS 2007年01月16日 : 070116/tn1
| ドキュメントアップデータ V.2.00.00 ご使用上のお願い |
ドキュメントアップデータV.2.00.00の使用上の注意事項を連絡します。
- 日本語版以外のWindowsにインストールする際の注意事項
1. 該当製品
ドキュメントアップデータV.2.00.00
2. 内容
ドキュメントアップデータV.2.00.00は、2007年1月9日に日本語版のみリリース
しました。そのため、日本語版以外のWindowsにドキュメントアップデータを
インストールすると、一度目は以下のメッセージを表示し、インストールを中断
します。
This installer can install only a Japanese version.
It is not possible to install it in English OS.
しかし、二度目では上記のメッセージは表示せずに、インストールを完了する
ことができます。インストールできても、ドキュメントアップデータV.2.00.00は
日本語表示しかサポートしていないため、起動してもウィンドウ表示で文字化け
が発生します。また、収集できるドキュメントも日本語版のみです。
3. 回避策
日本語版以外のWindowsにドキュメントアップデータV.2.00.00をインストール
しないようお願いします。
4. 恒久対策
本内容は、次期バージョンで改修する予定です。
なお、次期バージョンでは英語版も同時にサポートする予定です。