RENESAS TOOL NEWS 2007年1月16日 : 070116/tn2
| E7 および E8 用エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE7 および E8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- IEEE695オブジェクトファイルのダウンロードの際の注意事項
1. 該当製品
(1) E7 エミュレータソフトウェア V.2.0.01 ~ V.3.02 Release 00
(2) E8 エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 ~ V.2.09 Release 01
2. 内容
プロジェクトワークスペースにIEEE695オブジェクトファイルを追加すると
「フォーマットが正しくありません。」というエラーが発生します。
3. 発生条件
以下の条件をすべて満たす場合に問題が発生します。
(1) デバッグ対象のMCUが以下のいずれかである。
・M16Cファミリ M32C/80シリーズ
・M16Cファミリ M16C/60, M16C/30, およびM16C/Tinyシリーズ
・M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ
(2) 該当製品に含まれるエミュレータデバッガを使用している。
(3) 統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.02.00 を
使用している。
(4) 以下のいずれかのプロジェクトタイプでプロジェクトワークスペースを
作成している。
・"Debugger only - R8C E8 SYSTEM"
・"Debugger only - M16C E8 SYSTEM"
・"Debugger only - M32C E8 SYSTEM"
(5) 以下のいずれかの方法でプロジェクトワークスペースに
IEEE695オブジェクトファイルを追加している。
・メニュー「ファイル」→「ダウンロードモジュールの追加」をクリック
して追加する。
・ワークスペースの「Projects」タブで「Download modules」フォルダを
選択後、右クリックで表示されるポップアップメニュー(以降、ワーク
スペースのポップアップメニューとする)の「ダウンロードモジュールの
追加」をクリックして追加する。
4. 回避策
上記の3.発生条件(5)に示すいずれかの方法でIEEE695オブジェクトファイルを
追加する場合は、予めメニュー「デバッグ」→「デバッグの設定」または
ワークスペースのポップアップメニューの「デバッグの設定」で表示される
「デバッグの設定」ダイアログボックスの「デバッグ対象フォーマット」で、
デバッグ対象となるフォーマットを選択してください。
5. 恒久対策
該当製品と組み合わせて使用するHigh-performance Embedded Workshop
V.4.02.00を改修版にアップデートする必要があります。
改修版のHigh-performance Embedded Workshopのリリースは
別途ツールニュースでご連絡します。